This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A06:适用于高峰值效率应用的 TPS6286A06/A10与 TPS62867

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPS6286A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481165/tps6286a06-tps6286a06-a10-vs-tps62867-for-high-peak-efficiency-application

器件型号:TPS6286A06
主题中讨论的其他器件:TPS62867

工具与软件:

大家好!

我们目前正在寻找一种可以在锂离子应用中实现最高峰值效率的降压转换器解决方案。  

已将 TPS6286A06/A10 或 TPS62867范围缩小。  

推荐的器件是什么? 在 WEBENCH 进行仿真时、TPS6286A06的效率似乎较低。

Matthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthan:

    TPS6286A06的 Rdson 较低、开关频率较低、因此它应该更高效、但这取决于您希望电感器使用的空间(面积和高度)大小。  您是否了解可以使用哪个电感器系列?

    您希望峰值效率的输出电压和负载电流是多少?   

    另外、D/S 还具有要比较的测量数据。

    Chris