This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:关于 GaN 解决方案的查询

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480825/lmg2100r026-inquiry-about-gan-solution

器件型号:LMG2100R026
Thread 中讨论的其他器件:LMG3100R017

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找 GaN 解决方案来提高效率。

他们需要一个完整的解决方案、该解决方案可用于制造符合以下规格的各种产品。

  - VIN = 12V

  - VOUT = 0.6~5.5V

  - IOUT = 6、8、12、20、30、 40A、最大100A

请在 TI 全新的 GaN 解决方案中推荐合适的产品。

最好有一个包含 GaN 控制器+ GaN FET +电感器等的参考设计

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    TI 的 GaN 产品组合可提供的最低电压为100V。 目前没有能够最好地 满足仅12V FET 要求的器件或参考设计。  

    最好的器件(但不一定是该应用的最佳器件)是 LMG3100R017器件、用于交错降压级、以满足100A 输出要求。