This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:IEC 62368 CB 认证

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480529/bq77915-iec-62368-cb-certificate

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件: BQ25703A

工具与软件:

您好!BQ77915是否具有 IEC 62368 CB 认证? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好3fti、

    我们不满足特定的认证要求。 因为我们的客户需要通过许多器件认证。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Luis、我有 TI 为 BQ25703A 提供的 CB 证书、我的设计中也使用了该证书。 CB 证书符合 IEC 62368标准、证明了其符合性。 我还要求 BQ77915具有相同的证书。 您确定它不可用吗?

    谢谢!

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 BQ25703A CB 证书的相关请求帖子。

    BQ25703A:IEC62638证书-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好3fti、

    我们对此器件没有 IEC 认证。 遗憾的是。 对此深表歉意。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon