This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:存储两个 AFE 和#39;S.

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481071/bq76952-staking-the-two-afe-s

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的先生/女士

我们通过堆叠两个 AFE、为多达32节电池设计 BMS。 由于在参考设计中、我们对 PACK 和 LD 引脚存在疑问、底部 AFE LD 和 PACK 连接到 PACK+、然后如何检测高于85V 的电池包电压(根据数据表、引脚支持85V)、请尽快澄清。 随附参考设计图像和 pdf、供您参考。

e2e.ti.com/.../tidmb58a-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimple、

    如图中所述、您需要更改电阻器输出以适应不同的 PACK 电压。 第3.3节测试设置、第3.4节测试结果 图3-17. 120V On-PACK 端口–底部 AFE 最大电压 中的说明 :TIDA-010247 也有助于增强设计信心。

    此致、
    Alexis