This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1容差问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481037/lm5171-q1-lm5171-q1-tolerance-questions

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171

工具与软件:

执行 WCCA (最坏情况电路分析)需要满足以下条件:

  • 允许的最大电流检测电压|VCSA - VCSB|是多少
  • 当 |VCSA - VCSB|超过50mV 时、什么会降级?
  • IMON 电流源与通道电流检测电压之间的增益容差是多少
    • |CSA-CSB|= 50mV、CONFIG ="电感器电流监测器"、VDIR > 2V
    • |CSA-CSB|= 50mV、CONFIG ="电感器电流监测器"、VDIR < 1V
    • |CSA-CSB|= 10mV、CONFIG ="电感器电流监测器"、VDIR > 2V
  • 具有50 µA 标称值的 IMON1和 IMON2直流偏移电流的容差是多少 ?
  • 虽然150µA 恰好出现上述的 IMON 输出电流的最高值、但 IMON 引脚的保证最小电流限制是什么?
  • GCS_BK1、GCS_BST1、GCS_BK2和 GCS_BST2的公差为多少(标称值均为40V/V)?
  • 电流检测放大器的最大输出电压是多少?
  • 在100 µA 标称值附近、传导放大器的跨导容差是多少 ?
  • 可以保证传导放大器拉取和灌入多大的电流、而不是简单地说 是250到-250 µA 的标称电流?
  • 在数据表第6.3.7节中提到的 IPK 引脚3.3V 限制的容差是多少?该"关断 LM5171-Q1的两个控制器的开关"? 当 IPK 回到此阈值以下时、LM5171是否会恢复切换、或者 IC 是否必须通过其他方式进行循环以重新启动它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    1.您可以从 数据表中找到5.1绝对最大额定值 |VCSA - VCSB|=0.3V。  

    2.由于修整在50mV 时完成、因此准确度会更低。  在典型应用中、|VCSA - VCSB|应小于75mV。

    我无法在此处共享大量内部数据。 请给我发邮件了解更多信息。

    此致

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Feng Ji。 使用。