This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:适用于 IBB 配置的5V 固定版本

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481645/tpsm365r6-5v-fixed-version-for-ibb-configuration

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想使用 TPSM365R6V5 (5V 固定版本)来实现反相降压/升压配置。

如果我像任何其他 IBB 配置一样进行连接、它是否会输出-5V?
我是否可以直接将 BIAS 引脚连接到 GND (正常情况下为 VOUT)?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    是的、这样应该起作用。 理论上、内部反馈节点仍应看到正电压、因此应该没问题。 请参阅以下应用手册作为指南:  

    使用反相降压-升压转换器(修订版 B)

    如果不确定、您可以推动电阻分压器、因为这已经在模块上进行了验证。  

    谢谢!

    Richard