This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:在低于允许的压降电压下工作

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481538/lp2951-working-below-allowed-dropout-voltage

器件型号:LP2951

工具与软件:

我们打算 在~μ A 50mA 的输出电流下与 LP2951搭配使用、并将稳压输出电压设定为21V。

在这种情况下、典型压降电压在75mV 至160mV 之间(与温度相关)。

如果我们的 LDO 输入电压降至压降电压允许的裕量以下、甚至降至21V 的设定输出电压以下、会发生什么情况?