This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74111:Fusion Digital Power 设计器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD74111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479152/ucd74111-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD74111
主题中讨论的其他器件:UCD9222

工具与软件:

您好!

我们使用 Fusion Digital Power Designer 工具通过 UCD9222稳压器对2个内核电压稳压器 UCD74111进行编程。
我们使用了版本7.10.1
在"Monitor"下、您可以设置不同的图表、
图中不再显示 WARNING & FAULTS LIMIT 的图形。
在之前的版本2.0.40中、以图形方式显示了这些图形。
这些限值以图形方式打开。

此致

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:  

    加载 Fusion 并选择"Monitor"选项卡(1)后、在尝试轮询数据(3)之前、请确保在左上角(2)显示不同的图形。

    (您可能需要单击屏幕截图以全分辨率查看)

    如果这有帮助、请告诉我。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    测量数据如您所述显示。
    缺少限制和警告。 请参阅版本2.0.40之后的图像

    此致
    Torsten


        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:  

    你是对的、乍一看确实很奇怪。 让我联系我的支持 Fusion 软件的团队、让他们看看。 只是抬头,这可能需要长达48小时来听到一个回应。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:  

    从您的屏幕截图中显示有几个项目未填充。 我们正在测试您的配置文件、看看可能出现了什么问题。 您能否共享您的项目.xml 文件? 您可以使用"File"->"Export"->"Project File"执行此操作

    由于这是一个公共论坛、我会向您发送电子邮件、以便我们 跟踪该主题。  

    此致、
    Nick Z