This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:低侧 FET 电容

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481547/tps54424-low-side-fet-capacitance

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件:TPS54824

工具与软件:

您好!

TPS54424和 TPS54824中低侧 FET 上的预期寄生电容是多少?

BR、

Epzkon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Epzkon:

    我们通常不描述该值的特征、但预计它会出现在100 pF 中。 您是否要使用这些信息计算缓冲器 RC 网络? 如果是、您可以 按照 https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7 来估算从 SW 到 GND 的有效寄生电容。

    谢谢!
    Amod