This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:TPS715 OCP 功能

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481539/tps715-tps715-ocp-function

器件型号:TPS715

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想知道 TPS715 OCP 条件是否适用于低于 ICL 规格或其他规格? 由于 TPS715是50mA LDO、所以我不确定 OCP 能够达到90mA。 谢谢。

BR.

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ICL 规格是准确的、如数据表中所示。 50 mA LDO 意味着它将按照数据表中通告的规格在高达50mA 的负载电流下执行。 这是建议的最大负载电流。 除此之外、TI 无法保证遵守数据表中的规格。 电流限制作为砖墙开始生效、I_CL 的值如 EC 表中所示。

    此致

    Ishaan