This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:关于自适应 ZVS 控制

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480335/ucc28781-about-adaptive-zvs-control

器件型号:UCC28781

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个关于自适应 ZVS 控制的问题。

如果 Vsw 在 tz 内无法达到 Vth (SWS)、IC 会使 tdm 更长、从而使负 Im 增大、对吧?

如果 VSW 超过 Vth (SWS)、该怎么办? tdm 优化器会使 tdm 更短吗?

IC 是否会将达到 Vth (SWS)的时间与每个周期的 tz 进行比较? 并使 tdm 更短、它是否比 tz 更短?

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大桥

    请给我们几天时间、以便与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大桥山  

    您的每个问题的答案都是"是"。  

    但是 TDM 和死区时间优化器的正常运行取决于 VS 输入端的零电压过零早于 Vth (SWS)阈值的 VSW 过零。   
    如果 VS 信号因过大的电容而延迟、以便  VSW 在 VS 电压降至小于0V 之前超过 Vth (SWS)、则 TDM 可能会驱动过长并产生过大的负 Im 电流。  由于 Im 过多、这会降低效率。  

    请确保 VS 和 SWS 输入信号遵循正确的时序来达到各自的阈值。  

    此致、
    Ulrich