This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:有关 BQ26756E 进行电阻器编程的问题

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756, BQ25756EVM, EV2400, USB2ANY, BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478257/bq25756e-questions-about-the-bq26756e-working-with-resistor-programming

器件型号:BQ25756E
主题中讨论的其他器件: BQ25756EV2400USB2ANYBQ25750、BQSTUDIO

工具与软件:

您好! 我目前在使用 BQ25756E 进行设计、但芯片剂量不起作用。目前我们的芯片具有到 VAC 连接器的15V 输入电压、ACUV 和 ACOV 电阻器编程范围为4.2-40V。 CE 连接器连接到地以提供低电平、但芯片不能正常工作。 我的问题如下。
1.当芯片编程纯电阻时、是否可以在 SDA、SCL、INT、TS 等接口上悬空、因为我们不使用 I2C?
2.我们可以在初始测试时用电阻器替换电池吗?
3.当芯片编程为纯电阻时、充电模式是否默认? 如果它是默认设置、那么它的确切工作模式是什么?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在这方面的努力。 芯片的行为是什么?

    1.可以。可以、可以将 SDA、SCL 和 INT 保持悬空。 当不使用热敏电阻时、确保 TS 引脚的电压为3V。

    2.是的、不过在使用电阻器作为负载时、您需要设置 EN_PRECHG=0。 如果可能、我建议 BQ25756E 使用恒压负载。

    是的、默认情况下、BQ25756应充电和输出电流。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议!我们的电路图如附图所示、示意图中的输入标签代表输入直流电压、示意图的右上角还增加了一个包含驱动芯片的 MOSFET 放电电路。
    在电流测试中、我们将 TS 侧的电阻 R33设置为1欧姆、并向 TS 引脚输入3V、SCL、SDA 和 INT 引脚仍保持悬空、但芯片仍无法正常工作、芯片的 REGN 和降压/升压电路引脚没有电源。 输入标签上标有15V 输入电压、电池替换为10V 恒压负载、根据电阻编程的大小、这个电压应处于芯片的工作范围之内。 但现在我们只能观察到 PG、STAT1、STAT2引脚上的发光二极管闪烁、我们认为 REGN 的电压由我们提供给 TS 的3V 生成。 我们再次检查了芯片焊接情况、结果应该没问题、您认为我们应在哪里进行修改?
    除此之外、您提到如果我们使用电阻负载而不是电池、我们应该设置 EN_PRECHG=0;如果我们使用恒压负载、我们是否仍然需要设置 EN_PRECHG=0?
    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送原理图。 关于原理图、我有几个问题/建议:

    • 能否向我发送 FET、电感器和 BTST 二极管的数据表?
    • 确保 BTST 二极管是肖特基二极管
    •  您可以将 R30短路吗?
    [报价 userid="643553" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478257/bq25756e-questions-about-the-bq26756e-working-with-resistor-programming/5677513 #5677513"]此外、您提到如果我们使用的是电阻负载而不是电池、我们应该设置 EN_PRECHG=0、如果我们使用的是恒压负载、我们是否仍然需要设置该参数?

    否、如果使用恒定电压负载、则无需设置 EN_PRECHG=0。

    我们已经再次检查了芯片焊接情况、应该没问题、您认为我们应该从何处修改?

    我要确保 BTST 二极管是肖特基二极管、并确保 FET 的 VGS (th)约或低于2V。 |

    您是否还可以使用示波器测量 VBAT、SW1、SW2和 REGN 的输出。

    如果可能、我还建议读取 I2C 状态和标志寄存器以查看 IC 的状态。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 μ A

    感谢您的回复!BTST 二极管的数据表如附件所示。我们使用   与相同的肖特基二极管 V1FM10-M3/H

    如  BQ25756EVM 中所示。

    e2e.ti.com/.../10A8167CE7140B0A2EB8D1D8CF2A1F11.pdf

    对于 FET、我们选择 IPD053N08N3GATMA1、其最小 VGS (th)为2V。无法上传 FET 和电感器的数据表

    成功、因此我按如下方式制作屏幕截图:

    FET:

    直流/直流模块中的电感器:

    对于电感器 L1、我为 WPT 系统制作了一个扁平线圈、由于我在输入标签处输入直流电压、我尚未使用它。

    我将在稍后做短接 R30并再次测试、 昨天我用示波器测量了 VBAT、SW1、SW2和 REGN 的输出、但看不到任何输出波形

    执行的校准过程。当我们在 TS 引脚上输入3V 直流电压时、只能观察到 REGN 为3V。

    关于您读取 I2C 寄存器来观察芯片状态的建议、我们目前正在解决这一问题。 但是、因为我们不熟悉

    I2C 编程时、我们有以下问题:

    1.我们在 INT、SDA、SCL 引脚处连接了引脚接头、我们是否只需要添加类似于 EV2400的传输接口来对计算机中的 I2C 进行编程?

    2.我们只想完成简单的单向充电、请问您能否提供相关的样本编程代码?

    提前感谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供新信息。

    我正在查看 FET 数据表、我看到典型 VGS (th)为2.8V、最大为3.5V。 您是否可以增加 DRV_SUP 上的电压电源来查看充电器随后是否正常工作? 确保在执行此操作时断开 DRV_SUP 与 REGN 的连接。 您还可以尝试使用具有较低 VGS (th)的 FET。

    您是否还可以使用示波器来测量输入电压并确保输入电压正常?

    可以、EV2400或 USB2ANY 等接口有助于对 IC 进行编程或读取寄存器。

    2.以下是 IC 的驱动程序: BQ25750_freeECG Os_Driver。zip。 该驱动程序应允许您使用外部微控制器读取或写入 BQ25750。

    请告诉我这是否合理、如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议!我们将根据您的回复再次测试。

    您还可以使用示波器测量输入电压并确保输入电压正常吗?

    是的、我们已经这么做了、输入电压正常。

    在再次测试之前、我们有一些有关电阻器和 I2C 编程的问题:

     电阻器 编程:

    由于我们按照您之前的建议向 TS 引脚输入3V 直流、因此我们是否应该断开 REGN 和右上角 TS 引脚之间的电阻器 R23

    是不是包含在先前发送的原理图的一角?

    连接到 STAT1、STAT2和 PG 的发光二极管闪烁而不是永久打开或关闭、这表示什么异常状态?

    I2C 编程:

    我们 在 EVM 用户指南:BQ25756EVM 文件中发现 INT 引脚未通过 EV2400连接到 bqstudio、我们是否知道在使用 EV2400对 bqstudio 进行 I2C 编程时如何设置 INT 引脚?

    如果我们使用微控制器进行 I2C 编程、我们是否只需要通过 USB-I2C 接口将 SCL 和 SDA 引脚连接到微控制器?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器 编程:

    1.是的,你可以这样做。 只需确保使用3V 直流电源或来自电阻分压器的3V 电压。

    2.您是否在此配置中连接了电池? 我可以考虑几种可能导致此问题的情形:

    • 场景1 -无电池或无负载:BQ25756E 正在为输出电容器充电、然后达到终止电流。 当 VBAT 电容器电压下降时、BQ25756E 进入充电模式并重新开始充电过程。
    • 场景2 -使用电池或负载:BQ25756E 从输入电源拉取过多电流、导致电源欠压。 然后输入电源恢复、BQ25756E 开始尝试再次充电。 您已经通过示波器测量了输入电压、因此我认为这不太可能。

    I2C 编程:

    1.您无需连接/INT 引脚。 /INT 引脚主要用于微控制器以指示 BQ25756E 已更改状态。 /INT 引脚是可选的。

    2.可以在 J4或 J5处连接 SDA 和 SCL。 您还可以连接 TP33和 TP34。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、最近我们取得了一些进展、现在我想问一下如果 BQ25756芯片的两个 VAC 引脚(33和32) 仅用于电阻器编程正向充电、是否需要连接在一起?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个 VAC 引脚需要连接在一起。

    此致、
    埃森·加洛韦