This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1100:具有集成初级控制电路和次级同步整流驱动器的一体式反激式稳压器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479135/tps1100-all-in-one-flyback-regulator-with-integrated-primary-control-circuitry-and-secondary-synchronous-rectification-driver

器件型号:TPS1100
主题中讨论的其他器件:UCC28780、UCC28782

工具与软件:

我需要 具有集成式的一体式反激式稳压器的器件型号
初级控制电路和次级
同步整流驱动器

在这里可以帮帮我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我能收到关于我的请求的反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavi:

    感谢您的耐心。 请检查 UCC28780或 UCC28782是否符合您的要求。  

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要适用于 PUCG28826-1REZR 的 PSPICE 模型 

    对于我的设计组件 MPX2002、我找到了替代的  

    PUCG28826-1REZR.所以、我将用作为替代方案来进行仿真。 您能否分享此元件的 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhavi:

    请提交新的 E2E、因为该组件超出了 我的了解范围。

    BR、

    Ke Wang