This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何将 DDSG 和 DCHG 配置为 GPIO 以控制输出高电平和低电平?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480363/bq76952-how-to-configure-ddsg-and-dchg-as-gpio-to-control-the-output-high-and-low-levels

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我将 DDSG 和 DCHG 的 IO 配置为0X2A、

然后发送子命令0x2817 DCHG_HI ()。 如果 DCHG 引脚配置为 GPO、则该子命令将其设置为驱动高电平输出

和子命令0x2818 DDSG_HI ()。 如果 DDSG 引脚配置为 GPO、则该子命令将其设置为驱动高电平输出。

但当我读取0x7F FET Status 时、我没有发现引脚电平变为高电平。

我是否错误地配置了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这两个标志是否可以被用来观察这两个引脚(DDSG、DCG)的高低电平?

    FET 状态寄存器字段说明

    5. DDSG_PIN 指示 DDSG 引脚的状态。
    0 =未置位 DDSG 引脚。
    1 = DDSG 引脚有效。
    4. DCHG_PIN 指示 DCHG 引脚的状态。
    0 =未置位 DCHG 引脚。
    1 = DCHG 引脚有效。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信您已将 DDSG 引脚和 DCHG 引脚配置为 DDSG 和 DCHG 功能、而不是 GPIO 功能。 以下 DCHG/DDSG 常见问题解答 可能有助于正确配置这些引脚。

    我认为这些标志反映了 DDSG 和 DCHG 为 DDSG 和 DCHG 功能配置时的状态。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我可能问错了问题。 我想将 DDSG 和 DCHG 用作正常 IO 输出。
    我已将它们配置为0x29、它们可以输出高电平、但我想知道我是否可以使用0x7F FET Status 来查看它们是否处于高电平状态? 但我的实际观察结果是 DDSG 为0。
    5 DDSG_PIN 指示 DDSG 引脚的状态。
    0 =未置位 DDSG 引脚。
    1 = DDSG 引脚有效。
    所以我的问题是、当 ddsg dchg 被用作正常 IO 输出时、它会输出高电平。 我可以使用 fetstatus 来查看 ddsg 状态、还是只能在 ddsg 模式下查看 ddsg 的真实状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所以我的问题是、当 ddsg dchg 用作正常 IO 输出时、它输出高电平。 我可以使用 fetstatus 来查看 ddsg 状态、还是只能在 ddsg 模式下查看 ddsg 的真实状态?

    当 DDSG 和 DCHG 引脚用于 GPO 功能时、FET 状态寄存器不会显示该引脚是否正确置位。 当处于 DDSG 模式时(处于 DCHG 模式时、DCHG)、它只能正确显示 DDSG 引脚的状态。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复


    然后、我想问一下、DDSG 是否始终遵循 DSG 电平信号。 如果触发短路保护、DDSG 能否立即切换(例如、在触发短路保护后、DSG 会输出0、DDSG 会立即输出0)? 保护时间是否一致? (因为是在触发短路保护之后、所以我使用 DDSG 切断 MOS)
    现在、我要参考本手册《在 BQ769x2电池监控器系列中使用低侧 FET》应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DDSG 是否始终遵循 DSG 电平信号。

    当配置为 DDSG 功能时、DDSG 应遵循 DSG FET 驱动器状态。

    保护时间是否一致?

    关于时序、请参阅‘D部分(位于第2部分)。BQ769x2上的 DCHG 和 DDSG 信号遵循 CHG 和 DSG FET 驱动器引脚状态? 常见问题解答’:



    此致、
    Alexis