This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:EAO 接地短路

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481588/ucc29002-eao-short-to-ground

器件型号:UCC29002

工具与软件:

我发现当 IC 通电时、该器件的误差放大器会饱和。 我想将 EAO 输出分流至地(暂时)。 如果我这样做、是否会损坏设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    UCC29002设计用于启动、将 EAO 驱动至高电平。  所有"N"控制器以此方式启动、使输出电流快速上升、然后回路稳定 EAO 至适当的稳态电平。   

    由于 EAO 是一款具有~μ V 1mA 最大输出的跨导放大器、因此您可以将 EAO 输出短接至 GND、并根据需要释放该输出。  

    我建议您也考虑使用 UCC29002-1器件、该器件与 UCC29002相同、只是它在启动时不会将 EAO 驱动至高电平。  而是从0V 开始、允许自然环路动力学将 EAO 提升 至稳定状态。  

    除了受 LS 总线的影响外、每个模块在两种情况下都是独立运行的。  

    此致。
    Ulrich