This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:有关通过电阻器编程设置 VAC 的 BQ26756E 的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481088/bq25756e-questions-about-bq26756e-setting-vac-with-resistor-programming

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好!

我想问、如果 此芯片仅用于正向充电且仅用于电阻器编程、是否需要将 BQ25756芯片的两个 VAC 引脚(33和32)连接在一起?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个 VAC 引脚应连接在一起。 我们建议将其用于 BQ25756的任何配置。

    此致、
    埃森·加洛韦