This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:步骤一和步骤二之间的时间间隔

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481599/bq40z80-the-time-interval-between-step-one-and-step-two

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

客户反馈、步骤1和步骤2之间的时间间隔必须在1秒内。

如果时间间隔过长、命令将失败。

是否正常?

如果是、您能帮助解释一下时间间隔限制的值是多少?  为什么有时间间隔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、

    从 ManufacturerBlockAccess 读取寄存器时、必须等待至少250ms 才能执行步骤2。 大约1秒后、命令将超时、并需要再次发送步骤1。 间隔只是超时、这是电量监测计的工作方式。

    此致、

    Adrian