This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:将文件写入 EEPROM

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481464/tps25751evm-write-file-to-eeprom

器件型号:TPS25751EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我想将 EVM 所做的设置写入 EEPROM 并在没有 CPU 的情况下运行它。
对于用生成完整闪存二进制文件创建的文件、要写入 EEPROM 的文件是否正常?
输出文件看起来与寄存器信息不匹配、因此我想知道写入该文件是否可以正常工作。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    使用通过生成完整闪存二进制文件创建的文件是否可以写入 EEPROM?

    是的、正确、full-flash 二进制文件要加载到 EEPROM 中。  

    Unknown 说:
    输出文件似乎与寄存器信息不匹配、因此我想知道编写此文件是否可以顺利进行。

    该二进制文件 通过 GUI 将配置设置与内部 PD 固件集成在一起、以实现完整的 PD 映像。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin