This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-TPS54D EP:高温下的故障保护机制

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480492/tps54260-ep-failure-protection-mechanism-at-higher-temperature

器件型号:TPS54260-TPS54. EP

工具与软件:

您好!

我正在使用稳压器 TPS54260MDGQTEP、其关断温度为182°C

1.是了解结温还是环境温度?  

2、我对结温范围有其他疑问,如果结温,工作储存温度为150摄氏度,那么 IC 的行为在150 - 182摄氏度之间会是什么

我将进行最坏情况热分析、其中 IC 外壳温度将达到183摄氏度(在软件仿真中)。 因此、我需要这款 IC 的所有高温行为在我的报告中具有更高的清晰度。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourav

    1.这是结温、

    2.设备功能正常,但参数变化范围可能过大。 另外、此范围内不能保证使用寿命。  

    3、不保证该范围在最大工作结温下的运行/行为。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    182°C 可以保证停机机制、怎么办? 因为此温度也高于 Tj 最大值  

    无法保证最高工作结温范围内的操作/行为
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但我在这里不禁发问、TI IC 是如何被设计用于管理182度热关断的。

    在 TI 关于类似问题的其他降压稳压器问题中、我找到了这些回答、

    LM4952:热关断-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    LM70880:热关断-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    这是否意味着" 操作/行为将不受控制、但 IC 会在182°C 时触发、并形成完全关断、而不会对 IC 造成火灾或永久损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourav  

    是、TSD 由数据表保证。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourav

    " 操作/行为将不受控制、但 IC 会在182°C 时触发、并形成完全关断机制、以免对 IC 造成火灾或永久损坏? =>这是正确的说明。

    - EL