This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:FSAE EV 架构帮助

Guru**** 2581805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1, TPS27SA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481156/tps1ha08-q1-fsae-ev-architecture-help

器件型号:TPS1HA08-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS27SA08-Q1

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们正在设计一个利用 TPS1HA08-Q1作为高侧驱动器的电路板、以便将24V 传输到低压系统。 让 TPS1HA08-Q1正常工作时遇到一些问题。 我们最近才意识到它是为12V 架构设计的、因此决定在12V 下对其进行测试、但也遇到了同样的问题。 以下是我们的原理图图片。

测试装置

在我们的测试设置中、VBB 由12V 电压供电、DCDC 使能由来自电源的3.3V 线路供电、DCDC_SEL 拉至地、DIA_EN 上拉至5V、DCDC_SNS 处于悬空状态(目前未连接到 MCU)。 我们已将470欧姆负载连接到高侧驱动器的输出端来测试它。 当我们向 VBB 施加12V 电压时、HSD 正常进入诊断状态。 在我们开启使能引脚的情况下、HSD 会开启约500ms (为负载提供12V 和适当大小的电流)、然后关闭并进入 SNS 线路被拉至高电平(3.4V)的故障状态。 我们不知道为什么它会这样做。  

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、虽然 TPS1HA08-Q1用于24V 系统、但 TPS27SA08-Q1是该器件的降额版本、可用于24V 系统。 它是引脚对引脚兼容的。  

    从所述的故障来看、听起来器件正在进入某种热故障状态。 输出端的负载是实际负载还是电子负载?  

    470欧姆电阻应该只能获得25mA 电流... 这不应导致任何种类的故障。 是否可以获得流入器件的电流的示波器屏幕截图?

    此致、
    TIM