This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:用作感应电源的 TLV62569雷达电源会导致雷达出现杂散条件

Guru**** 2358060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481634/tlv62569-tlv62569-power-supply-to-the-radar-as-a-sencond-power-supply-results-in-an-spur-condition-for-the-radar

器件型号:TLV62569

工具与软件:

Dears、

客户使用 TPS562201DDCR 作为主电源、并使用 TLV62569DBVR 作为辅助电源为后续雷达供电、并且客户发现降压电源会导致雷达存在杂散条件。

1.原理图和 PCB 走线如下面的附件所示、请协助检查原理图是否正确?

e2e.ti.com/.../3343.1_2D00_TI-power-schematic.pdfe2e.ti.com/.../2705.TI-power-cables.pdf

具体而言、确定降压导致雷达上存在杂散的推理如下:
a:与原始设计关联时、存在杂散、如下所示。


b.去掉主电源、并使用杂散直接从次级5V 电源供电
C.主电源更改为 TPS562208DDCR+4.7uH 功率电感器、第二级更改为 LDO3.3V、然后更改为 LDO1.5V、1.15V 电感器更改为1uH。
其他 杂散保持不变、没有杂散(此场景仅用于验证杂散是由降压引起的)

请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    原理图看起来没有问题。 如果它们可以发送 IC 本身的布局、会很有用。 我无法从共享的布局 PCB 中找到 IC 和输入/输出电容器的封装、

    客户可以尝试以下操作:

    • 在输入和输出电源轨上使用铁氧体磁珠添加额外的 LC 滤波、以定位噪声并防止噪声传播到电路板的其他器件。
    • 确保输入和输出电容的所有 GND 焊盘都靠近它们放置过孔。 也应该在靠近 IC GND 引脚的位置放置过孔。 PCB 的第二层应为 GND 平面。

    此致、

    Varun