This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:器件可处理的最大负载电流

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185-Q1, LM25184-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481096/lm25184-q1-maximum-load-current-device-can-handle

器件型号:LM25184-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5185-Q1

工具与软件:

您好!

我使用8V 至16V 的输入。 我所需的输出为14V/16V、输出电流为2.5A。 我可以使用此器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    对于这种窄 VIN、您需要比 LM25184-Q1能够提供的开关电流更高的开关电流、从而提供所需的功率。 我建议使用外部 FET 的 LM5185-Q1。 外部 FET 将使您能够在相同的 VIN 下提供更大的功率。 请使用 LM5185-Q1的计算器设计(下面的链接)进行原理图设计。

    LM5185-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你