This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:LM76003RMPR 原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, TPS2378, LM76003, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478203/lm76003-lm76003rnpr-schematic-review

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件:TPS2378LM76002、LM76005

工具与软件:

您好、TI 论坛团队:

我已经创建了 LM76003RMPR 原理图的原理图、具有以下设计要求。

输入电压范围:44V 至50V

输出电压:24V @ 2A  

1.信号 24V_SHUTDOWN 来自 TPS2378 PD 控制器、通过 CDB 引脚使用 MOSFET 逻辑实现。 我也将80.6K 电阻器保持连接到该引脚。 我是否需要此电阻器?

2.对于 PGOOD 引脚、我使用了分压器、方法是使用输出电压来向 PGOOD 引脚提供电压以跟踪输出

如果您能审查该设计、您会非常可观。 我要强调几点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    Unknown 说:
    1.  24V_SHUTDOWN 信号由 TPS2378 PD 控制器通过 CDB 引脚使用 MOSFET 逻辑实现提供。 我也将80.6K 电阻器保持连接到该引脚。 我是否需要此电阻器?[/QUOT]

    我认为您连接到了错误的引脚。 RT 是设置降压转换器开关频率的引脚。 您需要将 PD 控制器的信号连接到 LM76003器件的 EN 引脚。 您是否设计 LM76003以在500kHz 左右进行切换? 如果是、则80.6k Ω 电阻器具有正确的值。

    观察上表、您的电感器看起来是正确的、反馈电阻器是正确的、但缺少输出电容量。 我建议添加更多输出电容器。 请记住、在对陶瓷电容器施加电压时、该电容器的电容会降额。 例如、Murata 的10uF/50V/X7R/1210电容器的电容值为其额定电容的59.4%。 请参阅以下内容:

    这意味着 在12V 输出时、电容器的净电容约为~6uF。 因此、要在表中显示33uF 的电容、您的设计需要6个10uF 的电容器。   

    [报价 userid="552569" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478203/lm76003-lm76003rnpr-schematic-review "]对于 PGOOD 引脚、我使用了分压器并通过输出电压预测到 PGOOD 引脚的电压来跟踪 o/p[/quot]

    看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您发送编修。 我将遵循相同的指令并实施它。

    • 正如您提到的 EN 引脚和24V_SHUTDOWN 信号映射的信息。 我要将24V_shutdown 信号连接到使能引脚、但使能引脚是否会连接到 Pvin (Vinput)? 或者只会连接到24V 关断信号。

    • 此外、还提供了一个启用引脚的选项:精密使能。 我去了数据表、并尝试了解这一点。 看来、我们需要选择分压器和使能电压值。 但在这种情况下、如何选择使能引脚上的电阻值和电压? 如何映射该24V 关断信号?

    • 此 ENABLE 引脚将如何用于 UVLO 功能、电阻选择和24V_SHUTDOWN 信号映射?

    您能否通过一个示例来澄清上述问题并解释相关内容

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    [报价 userid="552569" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478203/lm76003-lm76003rnpr-schematic-review/5677511 #5677511"]
    • 正如您提到的 EN 引脚和24V_SHUTDOWN 信号映射的信息。 我要将24V_shutdown 信号连接到使能引脚、但使能引脚是否会连接到 Pvin (Vinput)? 或者只会连接到24V 关断信号。

    • 此外、还提供了一个启用引脚的选项:精密使能。 我去了数据表、并尝试了解这一点。 看来、我们需要选择分压器和使能电压值。 但在这种情况下、如何选择使能引脚上的电阻值和电压? 如何映射该24V 关断信号?

    • 此 ENABLE 引脚将如何用于 UVLO 功能、电阻选择和24V_SHUTDOWN 信号映射?
    [报价]

    上面是有关如何计算 EN 电阻值的示例。 在本示例中、我假设 VIN 为30V、从而为 LM76002器件提供支持。 当 VIN 上升时、LM76002将在 VIN = 30V 时导通。

    下图显示了 VIN 下降时、LM76002会在26.3V 时关断。 因此、EN 电路提供 VIN_UVLO 来打开和关闭 LM76002器件。

     要使用24V_SHUTDOWN 信号、请参阅下文。 根据24V_SHUTDOWN 的逻辑、您可能需要将信号反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    感谢您对使能引脚的阐述。  

    但是、正如您提到的输出电容器计算结果、即33uF (输出电压时的等效值)、该值将适用于满载条件。 我已经完成了针对24V @2A 要求的仿真。  

    输入电压范围:44V 至50V

    输出电压:24V @ 2A  

    因此、便可以进行 O/P 电容计算 10 μ F 或者会与 ECR 值857.38nOhm 表示 22.056mV 峰峰值输出纹波电压。 但我赞同更高的纹波要求值。 我需要满足上述计算值。

    请在我遗漏任何信息时更正我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您可能需要使用 快速入门计算器 (可在 LM76005产品文件夹中找到)来检查环路在穿越频率处是否稳定(输出电容值较小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您宝贵的意见。 我已经在原理图中实施了输入、并共享了原理图以供最终审阅。  

    我对 RT 引脚电阻器值有一个查询。 根据产品说明书、  

    在该引脚与地之间放置一个电阻器、以设置开关频率。   如果悬空、则默认开关频率为500kHz。 请勿短接至地。

    我们是否需要80.6K 电阻器?  

    如果您能审查该设计、您会非常可观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    [报价 userid="552569" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478203/lm76003-lm76003rnpr-schematic-review/5682721 #5682721"]

    我对 RT 引脚电阻器值有一个查询。 根据产品说明书、  

    在该引脚与地之间放置一个电阻器、以设置开关频率。   如果悬空、则默认开关频率为500kHz。 请勿短接至地。

    我们是否需要80.6K 电阻器?  

    [报价]

    不需要、如果开关频率设置为500kHz、则无需80.6k Ω 电阻器。

    如果您能查看该设计、您将会感觉非常明显。

    原理图看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    谢谢你!!

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢你,祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    只是在该主题上跟你跟进。 如果没有其他问题、请将其关闭。 谢谢!