This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:当没有电源启用时、会产生输出

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481317/tps61023-when-there-is-no-power-en-there-is-an-output

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:TPS61032

工具与软件:

原理图如下所示:

SYS_POWER 为2.8~4.2V、MAIN_POWER=5V。当 POWER_EN=0V 时、为什么主电源具有1V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充信息:通道1:power_en、通道2:U7 sw、通道3:系统电源、通道4:MAIN_POWER。

    图3是图2的放大倍数。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    通常、当 EN 为0时、输出应为零。

    是在 EVM 还是您的电路板上测量的波形?

    如果可用、请尝试新的新单位、并测量波形是否相同。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、、

    原因已查明。 其他芯片的开关影响了 TPS61032的 SW 引脚。

    非常感谢您的答复。

    此致