This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS281C30B 还是 TPS25983?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481461/tps25983-tps281c30b-or-tps25983

器件型号:TPS25983

工具与软件:

您好!

我想为泵启用/禁用电源 (24V/3A 连续电源、峰值电流为6A)、还想拥有电流保护功能、以便在泵消耗过多电流(>7A)时自动禁用电源。

我不确定哪种组件更适合我的应用 TPS281C30B 或 TPS25983。 实际上、即使这些元件不在同一类别中、它们的作用似乎也是类似的。

可以帮帮我吗?

Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    它们之间的主要区别在于您可以用它们控制的负载类型。

    电子保险丝(TPS25983)适用于电阻或电容负载、而高侧开关也支持电感负载。 我希望这有助于您决定器件。

    此致、
    Arush