This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:接地方案

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479343/tps2490-grounding-scheme

器件型号:TPS2490

工具与软件:

TPS2490的布局指南提供了以下内容:
"针对 TPS2490周围不同组件的接地连接必须被直接接至每个组件
以及连接到 TPS2490的 GND 引脚、然后在某个点连接到系统接地。 请勿连接
各种元件接地通过大电流接地线相互连接。"

然后是图形:

我可以放心地假设这适用于 UVLO/PROG 偏置电阻器和计时器电容器的接地连接、甚至可能适用于使能引脚 Vref 输入电阻器、但该怎么办?
- Vcc 旁路电容器
-连接到 GATE 引脚的 RC 电路用于 dV/dt 启动

我假设我实际上希望 Vcc 旁路电容器在靠近检测电阻的位置接地、以保持该环路面积较小。 我不确定。

我检查了评估板布局以供参考、但它似乎根本没有遵循此指导。 一切都连接到大型顶部接地覆铜:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 VCC 旁路电容器 应靠近检测电阻放置、以保持较小的环路面积。 在大电流设计中、如果接地平面有噪声、则应遵循数据表中提供的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以在高电流应用中(我的应用中具有特别高的瞬态电流)、建议将 Vcc 旁路电容器和栅极 dV/dt RC 接地连接到专用于 TPS2490的单点接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 正确。