This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:器件行为异常

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475768/lm7480-q1-part-misbehave

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好...

我们的设计中存在问题、因为器件无法按预期工作。 我已更换过部件、但存在相同问题。

问题是、我们根本不会获得输出。

随附的是芯片标识原理图和图像的一部分。

我测量了所有电压、结果如下:

在 X51设置为向 EN/UVLO 提供0V 的测试条件下、引脚上的测量电压为:

电压 我们的意见
VBAT 12.02 V 电源电压
VS、VSNS、SW 12.02 V 应该是这样
OV 0.40V 未触发过压(低于1.13V)
输出、A 0.00 V 正常、因为 EN/ULVO 为低电平
HGATE、DGATE 0.00 V 正常、因为 EN/ULVO 为低电平
C. 0.00 V 例外、因为栅极电压较低
是多少 11.36 V     可能没问题、因为 EN/ULVO 为低电平
EN/ULVO 0.00 V 连接到 GND

和其他一组测量(在 X51设置为向 EN/UVLO 提供12V 电压的测试条件下)、引脚处的测量电压为:

电压 我们的意见
VBAT 12.02 V 电源电压
VS、VSNS、SW 11.97 V     R59上的压降为50mV、表示功耗为5uA
OV 0.40V 未触发过压(低于1.13V)
输出、A 0.00 V 因为栅极电平很低
HGATE、DGATE 0.00 V 它应该在20V 左右
C. 0.00 V 例外、因为栅极电压较低
是多少 11.36 V 电荷泵应该运行时、这可能是错误的
EN/ULVO 11.97 V 连接到 VS

真的不知道什么是错的,所以任何帮助是欢迎的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:

    感谢您提供的所有信息。  

    您能否使用 DNP R63并再次进行测试?

    还将 R65更改为50-100欧姆范围的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slavko、您好!

    此外、请确保 C33 (CVS)>= 10x C36+C38 (CCAP)

    请参阅 LM7480:电荷泵电流消耗

    目前、在您的原理图中、CVS 甚至小于 CCAP。 可能电荷泵无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 R65、因此完全禁用了压摆率。 未检测到任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们未满足该要求、但即使是47 μ F 钽电容器也无法正常工作。

    功耗也很奇怪。 当电源通过10k 电阻器时、我们在这里观察到压降。 EN/ULVO 为0V 时、压降位于噪声挡板下方。 根据数据表、关断电流通常为2.87uA、因此我们应该测量到大约30mV 的压降。 当 EN/ULVO 很高时、功耗应上升至约420uA、但我们仅可测量5uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:

    您能否分享启动波形进行分析?

    请探测以下信号。

    VIN、HGATE、VS、VCAP

    请在捕获时使用 EN 高电平和低电平进行捕获。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件为:

    R59短路(因此电压上升快速)

    未放置 R65 (无浪涌限制)

    示波器轨迹:

    黄色   VBAT
    2粉色       与
    3-蓝色       HGATE
    4-绿色    盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...我将输入电压升高到了15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:

    我希望 EN 在测试期间为高电平。

    我看到电荷泵不工作、可能会损坏 IC。

    您能否更换 IC 并再次进行测试?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 连接到 VS。

    3块板上也发生了同样的情况、我已经在板上更换了部件。 所有部件都来自同一来源,但似乎属原型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:

    这是在3/3板上发生的、还是仅在3块板上发生的、但您有更多的板、而其他板可以正常工作。 我没有看到原理图中会导致 IC 损坏的问题。

    更换 IC 是否打开了主板?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3个组装电路板均无法正常工作。 在一块板上、我更换了芯片、也不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:

    您是否有可测试同一芯片的 EVM?

    您是否认为您的电路板构建存在任何问题? 布局或制造?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待 EVM 板来检查这一点。 电路板应该没有问题。 唯一的问题是散热焊盘。 在数据表中标记为 请勿连接 从而使电路板保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavko:

    散热焊盘悬空是正确的方式。

    此致、

    Shiven Dhir