This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:LCD 背光组件建议

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473040/lp5012-lcd-backlight-component-suggestion

器件型号:LP5012

工具与软件:

嗨、团队:

客户需要 具有10.8V 至13.2V/ 252mA 的 LCD 背光。 您能帮助我选择合适的器件吗?

连接当前解决方案的 DS。

此致、

Wouter Kragte2e.ti.com/.../GEA_2D00_101C01_2D00_DC9509_2D00_G020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    很抱歉、我认为 LP5012不适合这种 LCD 背光应用。 LP5012用于 RGB 指示应用。 您能直接告诉我您的应用要求吗? 然后、我可以帮助您找到负责为您提供此器件的人员。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou、

    用于 LCD 背光、具有:

    5V 输入和10.8V 输出- 13.2V/ 252mA。

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    LP50xx 系列无法支持高于6V 的输出电压。 所以、我们无法满足上述要求。

    您能在下面提供更多要求吗?

    1.有多少个频道?

    2.总共有多少个 LED 或 XsXp?

    3.每个通道或整个通道的输出电流为252mA

    4.接口?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    有任何更新吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您的跟进、尚未提供反馈。

    让我们关闭此主题并关注下一个机会。

    此致、

    沃特·克拉格特