This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:VBUS 至 CC 短路保护

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPD8S300, TPS25751, TPD4S480, TPS26750, TPD4S311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480686/tps25751-vbus-to-cc-short-protection

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPD4S480TPS26750、TPS25730、 TPD4S311A、TPD8S300

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

TPS25751是否支持 VBus 和 CC 上的短路保护?

我从数据表中了解到 TPS25730和 TPS26750 (带 TPD4S480)支持该功能、但 TPS25751中没有提及该功能、因此我想确认这一点。

< TPS25730 >

< TPS26750 >

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    与 TPS26750类似、TPS25751需要一个额外的 IC 来提供 VBUS 短路保护。 对于 CC 线路保护、您可以查看 TPD2S300A。

    https://www.ti.com/product/TPD2S300

    如果需要额外的保护、还有 TPD4S311a、TPS6S300A 和 TPD8S300。

    TPD4S480用于 EPR (>20V)工作、但 TPS25751是 SPR (<=20)、因此您无需使用 TPD4S480进行保护。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我知道 TPS26750和 TPS25751需要保护电路、而只有 TPS25730具有内置保护电路。

    此致、

    Masashi