This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:在降压-升压模式下无法调节

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481066/lm5118-failure-to-regulate-in-buck-boost-mode

器件型号:LM5118

工具与软件:

您好!

我正在开发5V @ 1A 电源的宽输入电压原型。

我发现、当 VIN 低于 Vout 时、我的原型无法调节。

规格:
输入:+4V 至+48V
输出:+5V @ 1A
频率:407kHz、软启动2.5ms
WEBENCH 链接

原理图:



示波器捕获:

通道1:
平均分量
通道2:
Vout 在30 Ω 负载下测量
通道3:
HO


通道4 升压模式(大约比模式更改阈值高100-200mV) 降压/升压模式(稳压故障)
比较器
HS
引脚
FB
斜坡
SS




如果您需要任何进一步的信息或示波器捕获、请告诉我。

此致、Brian















  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    根据您在右侧看到的非线性波形、我假设您的电感器进入饱和状态。  

    您能检查一下吗?

    此致、

     Stefan