This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:tps24751

Guru**** 2381060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479801/tps24751-tps24751

器件型号:TPS24751

工具与软件:

你(们)好
我们使用 TPS24751进行 E 保险丝监控  

下面给出了我们的热限值  

OV:5.25V

UV:4.75V

电流限值:6.6A

我使用数据表中的公式进行了计算、我得到的是 OV 确切值、但无法获得较低的阈值  

条件电阻器值  

1.R1-33k

2.R2-10k

3.R3-15k

如果我做错了、您能否更正一下以及如何计算电流感应值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswari:

    您能检查一下下面的代码是否适用于您的应用吗?

    R1 --> 53.8k

    r2 --> 10k

    r3 --> 95k

    我们的产品文件夹中提供了设计计算器。 请使用它。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用这些值、我无法获得使用此公式计算阈值的阈值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswari:

    我假设 R1为33k、使用两个变量求解2线性方程时、我们得到 R2 = 1.25k、R3 = 11.85k。  

    请核实这一点。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  

    您能告诉我如何在考虑10A 电流限制的情况下计算 Rimon 和 Rset 值吗?

    我们需要将2mE 视为 Rsense 值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读数据表(第9.3和10.2节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经这样起草了原理图。 通过将 UV 和0V 视为5.25V 和4.65V  

    如果需要更改原理图中的任何内容、请告诉我。

    在数据表中、他们提到的 OUT 引脚、就像它将与内部 MOSFET 的源极连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswari:

    您是否能够重新检查所选 BOM 值的 ILIM 值。

    此致、
    Arush