工具与软件:
您好!
在 VIMON 和 RILIM 计算中,源问题和答案确认了我对幻数来源的假设。
它还指出 ISET 的分配比例为9:1 IMON : ILIM

我需要使用该比例因子的容差进行极端情况计算。
乍一看、这看起来像是在第7页的表格式参数中提供的 VGE_SET;这看起来像是对公式7 (P22)中使用的90这个数字提供了界限。
![]()

(因子100来自指定的 Rimon 和 RSET 值、5k/50)。
我的假设看起来不正确。
当应用于 ILIM 方程时,比例因子变化18/100...10/100...3/100,并提供相应的宽范围限流;
在我的特定示例中、18.3A 的 OCP 标称电流摆动至4.52A 和38.22A (所有电阻器的最小/最大拐角、VGE_SET 和 ILIM_VSNS_TH)。
该范围太广以至于无法使用、并且远超出 TI LM749x0-Q1 Excel 设计工具计算出的简单界限;
似乎我的假设是不正确的、或者在游戏中存在一些设计约束或配对偏差、使得最坏情况下的角选择在实践中不可中毒。
您能否提供有关使用 VGE_SET 参数确定电流分频容差以及如何计算 OCP 和电流监控路径的临界情况的指导。
此致、
George Tzanatos。