This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A33的 Vref 与温度说明。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480256/tps7a33-vref-vs-temperature-clarifications-for-tps7a33

器件型号:TPS7A33

工具与软件:

尊敬的 Sarah / TI 支持团队:

我们使用 TPS7A3301。

1. 25'C 时 VREF 的额定限值范围为-1.192V 至-1.157V。 这是否包括制造以及25°C 下的其他变化?

2、图1存在温度变化、但同样、这些变化与数据表中给出的限值不匹配。 那么、现在问题是、考虑到制造和其他变化、温度的限制是什么?

3、图1中在85°C 时移位超过125°C 的情况是否正确?  

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好!

    我正在查看您的查询。 请给我1-2个工作日来回复。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 25'C 时 VREF 的额定限值范围为-1.192V 至-1.157V。 这是否包括制造以及25°C 下的其他变化?

    是的、EC 表中的限值考虑了 Tj = 25°C 时的工艺变化

    2、图1存在温度变化、但同样、这些变化与数据表中给出的限值不匹配。 那么、现在问题是、考虑到制造和其他变化、温度的限制是什么?

    请注意、图1的测试条件(CIN 和 COUT)与 EC 表不同、并且结温现在不能保持恒定。 尽管如此、EC 表中的数字较为保守、因此请参考这些数字。

    3、图1中在85°C 时的偏移超过125°C 的情况是否正确?  

    是的、这是在验证中观察到的情况。 我会与我们的验证团队确认、排除数据表中的错误条目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您提供的说明。 最后一件事请确认我在85°C 和125°C 的班次

    此致、

    Jagdish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会的。 如果这种情况在下周中期出现、会不会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、无需担心。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待内部更新