This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:查询有关查找正确器件的信息

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS561300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480807/tps55288-query-about-finding-the-right-part

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS561300

工具与软件:

大家好、我们可以选择降压稳压器或 LDO、输入电压为24V、输出电流最大为1A (输出电压为12V)。  
我们会发现此器件 TPS55288并在 TI Web Bench 中模拟了负载瞬态响应。  

我们看到 Vout 为12V、但在图中我们看到 Vout 超过50V、并且没有正确建立。  您能帮助我们理解吗?

您可以推荐 Vin 24V、Iout = 1A 和 Vout = 12V 的任何其他器件型号吗?  
谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS55288集成了四个 MOSFET、具有更高的成本和尺寸。 对于您的应用、建议使用 TPS561300或其他纯降压解决方案。  

    此致、

    Mulin