This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:直流输入电源故障情况

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473236/tpsm82903-dc-input-supply-fault-condition

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

大家好、我一直在尝试在 PSpice for TI 软件上模拟在线可用模型、但无法获得直流12V 输入的瞬态响应、而是使用脉冲(0至12VDC) 、与 IC 引脚上的电阻器配置相同。 下面是工作脉冲模型的图像、以供参考。 您能帮忙解决吗?

仿真详细信息:

VIN- 12V (直流)
VOUT- 1.8V@0.7A
切换频率4.0 - 2.5MHz
瞬态条件- 2.4A/230ns

如果需要任何其他详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您的意思是、如果使用直流源、则不能获得负载瞬态响应、但当将其替换为脉冲源时、负载瞬态是正常的?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    是的,这是我所面临的确切情况。 您能在最后查看一下并帮我解决这个问题吗? 这将是一个很大的帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    通常建议使用脉冲功率来避免仿真中的初始化问题。

    如果使用直流电源、我认为应该改变 C5的 IC 为12V、这意味着将 C5的初始电压设置为12V。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我一直在尝试您的建议、为电容器提供25V 的额定电压、但仍然看不到任何输出电压。  

    是因为 TI 网站上提供的仿真瞬态模型还是因为 IC 的操作行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C5的 IC 更改为12V 并不意味着 除了初始电压之外还有额定电压 。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    您能否帮助计算相同的值? 所有参数均在第一封邮件中提供。

    此外、对于物理器件、我们还会面临这一问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    该问题不会出现在物理部件中。

    正如我提到过的、您应该在仿真中将 C5的初始状态更改为12V。

    谢谢!

    Colin