This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:处理器 SoC 的0.85v 电源替代产品

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, TPS62902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476221/tps62903-alternative-for-0-85v-power-to-processor-soc

器件型号:TPS62903
Thread 中讨论的其他器件:TPS56637TPS62902

工具与软件:

嗨、

Im 正在寻找降压转换器在标称模式(0.85V)下为 iMX93 SoC 电源轨供电。

最大电流为2.7A、但在我的多个应用中、电流可能在100mA 至1.2A 之间变化。 所以我希望降压转换器在低电流和高电流下也同样高效。

iMX93当前的电源解决方案在低电流模式(pca9451)下效率不高、其中为 SoC 供电的降压转换器仅在双相模式(buck1&3)下工作、我还看到 TI 提供了一个我订购要检查的解决方案、但现在我还想尝试将 pca9451中的 PCA 1和3替换为 SoC 供电、使 buck1&3保持关闭。

除了我在标题中提到的一个、您是否还有其他有关此场景的建议?

降压转换器的输入电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micahel:

    您的 iMAX93电源解决方案是什么? 您能用方框图来解释一下吗?

    Thansk,

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我想比较一下 TI 解决方案和 NXP 解决方案。  

    在 NXP 解决方案中、我想做一个关于 buck1/3的 SoC 功率的细微更改。

    因此我希望 buck1/3关闭且外部降压转换器(我通过 FPGA 控制 PMIC 和降压)

    此方框图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我使用了方框图中提到的 tps56637  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TPS62902可以更好地满足此要求。

    谢谢!

    Colin