This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82672:想知道是否需要额外的输入电容器

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481167/tps82672-would-like-to-know-if-additional-input-caoacitors-are-needed-or-not

器件型号:TPS82672

工具与软件:

嗨、团队:

我想知道我们是否需要在下面的用例中添加额外的输入陶瓷电容器还是大容量电容器? 我无法判断是否需要客户的情况..

输入电压:3.3V

输出电压:1.5V

输出电流:0.153A

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    对于典型的光学模块应用、一切都在微小的 PCB 上挤压在一起、因此不需要其他 Cin。  输入总线上有大量来自其他稳压器等的额外电容

    谢谢!

    Chris