This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65708:PMIC

Guru**** 2797285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480011/tps65708-pmic

器件型号:TPS65708

工具与软件:

您好!

类型  

  • 双通道 降压转换器(具有负载开关功能更好)

  • 输入电压:2.5V 至3.6V、甚至低于2.5V

  • Vout1:1.2V、Vout2:0.93V (最好不需要分压电阻器)

  • Imax:大约1A

  • 外设电感器:1µH 或0.47µH

  • 尺寸:2000µm x 2000µm 或更小、越小越好、因为它将放置在 µSD 卡内

  • 厚度:0.4mm 或更低(可接受晶圆材料)

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

     在这些规格下、我们与这些特定输出电压不完全匹配。  

    最接近的匹配可能是:

    LM10502

    • 双路降压(+ LDO)
    • SPI -可编程的 Vout 值
    • 输入电压:3V 至5.5V
    • 2.5mm x 2.5mm、0.5mm 间距

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    明白了。 谢谢!