This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:支持的标识值

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479479/tlv61070a-supported-indantance-value

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好!

TLV61070A 数据表(SLVSGK6)表明、下表中 P4的支持电感范围为0.7~6.1uH。

另一方面、数据表还显示、它被设计为在下面的 P12上与2.2uH~4.7uH 一同工作


哪项正确?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    我们实际上建议2.2uH 到4.7uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我理解我们的建议、但如何考虑表中0.7~6.1uH?
    如果这是一个拼写错误、我们应该进行更新。

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到电感器的变化、例如20%的精度。 这些问题。