This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:电源板

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477168/tps40210-q1-power-pad

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

工具与软件:

团队成员、您好!

TPS40210-Q1的电源板在内部连接到其他引脚、例如 GND? 还是未内部连接?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    感谢您在 e2e 中创建新主题。

    散热焊盘具有与硅基板的电气连接。
    这意味着它未与 GND 隔离。

    对于布局、我们仍建议将散热焊盘连接到 PCB 上的 GND 平面。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas-San:

    感谢您的回答。 我理解。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas-San:

    散热焊盘具有到硅基板的电气连接。
    这意味着它未与 GND 隔离。

    这意味着散热焊盘和 GND 等效地通过高阻抗连接、对吧?

    开关电流主要流经 GND 引脚、而不是散热焊盘、对吗?

    即使电源板 意外悬空、IC 本身也不会损坏、对吧? (没有良好的头部传导路径、因此虽然热会很困难)   

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    是的、您回答正确。
    所有接地电流都通过 GND 引脚(而不是散热焊盘)流动。

    如果散热焊盘变为悬空状态、预计不会损坏器件。
    我同意热行为会更糟。 由于 TPS40210没有过热保护、因此可能会因过热而自行损坏。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas-San:

    非常感谢!! 我理解。

    此致、

    平田