This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:风险评估:输出引脚有电压

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479420/tps2556-risk-evaluation-output-pin-has-voltage

器件型号:TPS2556

工具与软件:

您好!

在我的客户应用中、我们有以下用例:

当器件输出被禁用时、会有一个5V 500mA 电源馈送到 OUT 引脚。 您能否帮助检查此用例中是否存在任何应用风险? 谢谢!

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中实际上涵盖了这种情况。  将存在从输出到输入的反向漏电流。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    对于 Ireverse、这意味着当禁用输出并向输出端馈送5V 电压时、是否有从输出端到输入端的反向电流?

    谢谢。

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    这意味着将有电流从输出流向输入。  如果没有放电电流或其他东西将输入保持在低电平、则它将缓慢地为输入电容充电。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck!

    Qiang