This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:它可以在非常小的电流下工作吗

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481039/tlv61047-can-it-work-for-very-samll-current

器件型号:TLV61047

工具与软件:

我使用它为 DAC IC 供电。

所需的电流非常小、8mA。

该升压 IC 在该轻负载下是否可以正常工作?

是否应该添加一个电阻器来增加负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    在轻负载条件下也可以工作。

    此致、

    Shipeng