工具与软件:
我对 OV 比较器的精度有疑问。
在数据表的第16页、VOV_COMP_ACC 被规定为±24mV 至28mV、
但当我检查它时、误差大于100mV。
因此、当电池平衡运行时、
在电芯电压达到 OV_THRESH 中指定的值之前、将检测到 OV、
电芯平衡将停止。
误差这么大的原因可能是什么?
以下是我测试的内容:
示例1.
- OV_THRESH = 0x27 (4300mV)
- BAL_CTRL[FLTSTOP_EN]= 1
- ACTIVE_CELL = 0x6 (12S)
检测到 FAULT_OVUV (BAL_STAT[ABORTFLT]= 1)时的电芯电压->约4035mV (4035 - 4300 = -265mV)
示例2
- OV_THRESH = 0x2E (4475mV)
- BAL_CTRL[FLTSTOP_EN]= 1
- ACTIVE_CELL = 0x6 (12S)
检测到 FAULT_OVUV (BAL_STAT[ABORTFLT]= 1)时的电芯电压->大约4319mV (4319 - 4475 = -156mV)
此致。