This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:TPS7A33

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481061/tps7a33-tps7a33

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件:TPS7A96

工具与软件:

您好!

我在寻找超低噪声2A 输出匹配正负 LDO 互补对时需要帮助。 之前我使用的是 TPS7A4700和 TPS7A3301 (1A 输出)。 但是、我现在需要与这些类似的 LDO、但具有2A 输出。

电压要求为- 5.3V 至4.5V 和-5.3V 至-4.5V。 请提出建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikita:

    我假设您的输入电压是+/- 5.3V、您需要生成+/- 4.5V?

    如果是、市场上噪声最低的 LDO 是我们的 TPS7A96 (这是一种正 LDO)、它可提供2A 的电流和+6V 的最大输入电压。  对于负 LDO、您需要并联 TPS7A33以将负载电流增加到2A、这需要使用镇流电阻器技术将3个 TPS7A33并联。  我们已经利用镇流电阻器技术开发了有关并联 LDO 的全面资源、目前、工程师正在并联 TPS7A33以提高其负载电流。  请参阅以下资源来帮助您并联 LDO:

    并联 LDO 计算器
    https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC

    并行 LDO 白皮书:
    (这些论文是可选的、但可帮助您了解镇流电阻器技术的基本原理)
    https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf

    谢谢!

    Stephen