This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:需要进行原理图审查

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479703/tps2378-schematic-review-required

器件型号:TPS2378

工具与软件:

您好!

需要对 TPS2378及其所需的变压器和 PoE 电路进行原理图审查。 TVS 器件型号为 SLVU2.8-4BTG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    PoE 团队正在进行内部验证测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    请仅参阅有关 TPS2378电路的注释:  

    1.请 在12-36和45-78线对上添加 Bob-Smith 端接电路。    Bob-Smith  端接地应与其他接地端隔离。  

    2. 4类的大容量电容器通常需要大于22uF 的电容。  

    3. CDB 为开漏引脚。 请确保 U24在内部具有 EN 上拉电阻器。  

    此致、

    Diang