This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756的充电电流限制寄存器调节方面存在差异

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, DLP5531-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480992/bq25756evm-discrepancy-in-charge-current-limit-register-scaling-for-bq25756

器件型号:BQ25756EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好!

我使用 BQ25756 并配置了 充电电流限制寄存器(REG0x02、REG0x03) 需要多长时间 采用 ESP32的 I2C . 数据表指定了这一数字 ICHG_REG (位10:2) 而后者具有 50mA 步长 、有效的充电电流范围为 400mA - 20000mA .

不过、在使用时 TI 的开发软件(TI Charger GUI 云) 实际寄存器值显示在后面 最小值和最大值 .
例如:

  • 400mA →μ A 0x0020 (十进制的32)
  • 5000mA →μ A 0x0190 (十进制的400)
  • 20000mA →μ A 0x0640 (十进制为1600)

由此、看起来寄存器值是使用计算的:

ICHG_REG = mA/12.5

而不是 mA / 50 公式 DLP5531-Q1 .

我最初假设位步长是这样 50mA 、意思是:

ICHG_REG = mA/50

本来是可以实现的 400mA = 0x08 5000mA = 0x64 但这些值与在软件(TI Charger GUI 云)中观察到的实际值不匹配。

您能否说明:

  1. ICHG_REG 的正确缩放公式是什么?
  2. 为什么开发软件似乎使用 mA/12.5而不是数据表中的 mA/50?
  3. IC 是否应用了数据表中未明确提及的任何内部比例因子?

感谢您的帮助!
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    感谢您的配合。

    请记住、开发软件会读取整个 REG0x02、而不仅仅是 REG0x02[10:2]。

    [报价用户 id="637033" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480992/bq25756evm-discrepancy-in-charge-current-limit-register-scaling-for-bq25756 "] ICHG_REG 的正确缩放公式是什么? [报价]

    即每位50mA。

    [报价用户 id="637033" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480992/bq25756evm-discrepancy-in-charge-current-limit-register-scaling-for-bq25756 "] 为什么开发软件似乎使用 mA/12.5而不是数据表中的 mA/50? [报价]

    这是因为开发寄存器正在读取全部 REG0x2。 如果您在 ICHG_REG 设置为20A 时读取 REG0x2、您将获得0x0,640,0000 0110 0100 0000或十进制1600。 这是一个12.5的位阶跃。 如果您在 ICHG_REG=20A 时仅查看 REG0x2[10:2]、您将得到0x190,110 0100 00或十进制的400。 这是50mA 的一个位步长。 50mA 是正确的位步长。

    [报价用户 id="637033" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480992/bq25756evm-discrepancy-in-charge-current-limit-register-scaling-for-bq25756 "] IC 是否应用了数据表中未明确提及的任何内部比例因子? [报价]

    IC 中没有内部比例因子。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦