This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:DSG 不在电路板上工作

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476912/bq40z80-the-dsg-isn-t-working-on-the-board

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

bq 正在进行编程、一切都正常、输出端显示电压、但当连接到负载时、电压降至0.3V。 无法找出原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 EVM (BQ40Z80EVM-020)重现该问题、好像原理图/布局中存在硬件问题。 正常工作的电路板上大部分压降的来源是检测电阻器。

    此致、
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们发现齐纳二极管放置错误。 如果移除齐纳二极管是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、齐纳二极管上会出现压降、或者根据元件的方向也可能阻止电压通过。

    谢谢!
    艾伦