This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:LM2940输出电压升高

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7B86-Q1, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479863/lm2940-n-lm2940-output-voltage-increase

器件型号:LM2940-N
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7B86-Q1LM317

工具与软件:

大家好、我目前正在设计中采用 LM2940T-5。如何将输出电压增加200mV? 我曾尝试使用一个连接在 Vout 和 GND 之间的电阻分压器、但在负载发生一些变化时、输出会发生振荡。

或者、是否有采用相同封装和引脚排列但具有可调电压值的 LDO?

感谢您的支持

Matteo


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matteo、  

    感谢您的提问! 您是否愿意使用非 P2P 选项? 该封装是一种传统封装、因此我们建议您查看较新的产品、如 TPS7A47或 TPS7B86-Q1。 如有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKyla、

    我无法使用这些组件、因为它们不是 TO-220。 因此、我正在寻找一个 LDO、该 LDO 的 TO-220封装与 LM2940兼容、但具有可调输出电压、或者如果可以提高 LM2940的输出电压。

    感谢您的支持

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    好的、我会了解一下 LM317KCS、它可在 TO-220封装中进行调整。 请记住、我不推荐将此封装用于现代设计。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKyla、

    很抱歉、LM317与 LM2940引脚不兼容。 例如、LM317的 TAB 引脚与 LM2940的 TAB 引脚不同、并非 GND 引脚

    感谢您的支持

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    由于 LM2940只有3个引脚、因此永远不会有引脚对引脚兼容器件是可调的、因为除非采用 LM317等浮动架构、否则所有引脚均已使用。  

    谢谢!  

    McKyla