This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:有关 BQ27Z561的问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478432/bq27z561-question-about-bq27z561

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

您好:

我是否可以询问 BQ27Z561是否能够累积5uA 的电荷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

     如果在系统中使用保护器 IC、则连续放电取决于感应电阻、走线和 FET。  BQ27Z561不承载电池负载、但能够监测电压抽头、电流检测和温度信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alan:

    感谢您的反馈、请问进入放电模式需要多大的采样电阻值? 精度的近似百分比是多少? 进入放电状态和睡眠模式的当前单位是 mA。 它是否会一直保持睡眠模式? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    该 ADC µV 3.74m Ω 的分辨率、一旦您选择了检测电阻、您就可以根据欧姆定律得出其电流精度。 测量仪表进入 SLEEP 模式的默认设置为15mA  
    和深度睡眠状态10mA。 最后、当它发现为 SLEEP 模式分配了更高的电流消耗时、它将唤醒至 NORMAL 模式。 我附上了技术参考手册、其中介绍了功率模式的所有设置以及它在消耗电流时如何影响运行。  

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc54c/sluuc54c.pdf?ts = 1740778898435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z561



    谢谢!
    艾伦