This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:此部分可以使用 USB PD 进行协商并成为受电主机吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, HD3SS3220, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470281/tps25730-can-this-part-use-usb-pd-to-negotiate-and-become-a-sinking-host

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25751HD3SS3220TPS25750

工具与软件:

正在 设计一个纯受电器件、其数据角色可以根据 其连接到的设备在设备之间交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    此器件不具有该功能。 TPS25751具有此功能、我建议您将其用于您的应用。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在超高速多路复用方面、我能否将 HD3SS3220与 TPS25751结合使用、并使用 TPS25751驱动多路复用器 CC 线路?

    TPS25750是否也可以用作受电主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天会检查这些内容、然后回到 EOD。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉这里的延迟。 我将为 Conner 接管这一主题。

    我不太熟悉 HD3SS3220 IC、对您要寻找的器件有几个问题。

    我注意到 HD3SS3220具有 CC 引脚、您是否希望将 CC 引脚连接到 TPS25751和 HD3SS3220?

    HD3SS3220 CC 引脚提供了 TPS25751无法提供的功能? 通常、我们仅建议将 CC 线连接到 TPS25751、而不是我们看到连接到多个 IC 的信号。


    在 GPIO 方面、您需要从 TPS25751进行哪些控制? "驱动多路复用器 CC 线路"是什么意思?

    您似乎要联系我们、因为除了 USB3多路复用器之外、您还需要一个 PD 控制器? 如果您确实计划使用 TPS25751、我通常会看到 TPS25751与仅执行 SSTX/RX 多路复用且没有集成 CC 线路控制的 IC 配对。 您可以为 TPS25751配置"电缆方向事件"GPIO 事件、从而控制 USB 多路复用器的多路复用。 您还可以配置 GPIO 以进行插头检测等操作。 (请参阅 TPS25751 TRM"GPIO 事件"一节、了解支持的可配置 GPIO 事件的完整列表。

    TPS25751可配置为灌电流/UFP 和灌电流/DFP。

    很遗憾、我在 TI 不是 USB 多路复用器产品系列方面的专家。 我会建议发布一个主要参考 HD323220的新 E2E 主题、并询问仅是多路复用器是否有类似的东西。 您可以参考该线程、为他们提供有关控制需求和 PD 建议的 IC 的上下文。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25751不提供 USB 超高速(SS)多路复用器来为高速 Tx/HD3SS3220对布线、因此我需要 Rx。 通常、 SS 多路复用器根据下拉的 CC 线来确定从连接器路由到主机/器件的 TX/Rx 对。

    据我所知、TPS25751从连接器获取 CC 线、处理 PD 协商、并使用其 GPIO 输出来驱动 SS 多路复用器的 CC 输入、如下图所示:

    好的、我希望找到一个更简单的多路复用器件... 发布其他内容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    [报价 userid="640478" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470281/tps25730-can-this-part-use-usb-pd-to-negotiate-and-become-a-sinking-host/5686420 #5686420"] TPS25751未提供 USB 超高速(SS)多路复用器以 Rx 对高速 Tx/USB 对进行布线、这正是我需要 HD3SS3220的原因。 通常、 SS 多路复用器根据下拉的 CC 线来确定从连接器路由到主机/设备的 TX/Rx 对。

    是的-有道理。

    我不知道 HD3SS3220、但简要看一下、我没有看到任何明显的用于多路复用控制的输入 GPIO。 该器件看起来是具有集成 CC 线路控制的独立式(无 PD 控制器)。 我看到的两个 GPI 用于配置 CC 控制器、无论是端口数据角色、广播的电流还是使能引脚。 似乎没有任何专门控制 SSTX 多路复用的东西。

    据我了解、TPS25751可从连接器获取 CC 线、处理 PD 协商并使用其 GPIO 输出驱动 SS 多路复用器的 CC 输入、如下图所示:

    这可能是正确的、TPS25751  需要执行的操作 具有 CC 线路连接、处理 PD 协商、和  CAN  使用 GPIO 输出来驱动 SS 多路复用器的 GPI。

    我们绝不会通过 GPIO 驱动另一个 IC 的 CC 线(CC 输入)。 相反、我们通常具有用于 Plug_Detect 和 Cable_orientation 等的 GPIO、这些 GPIO 会驱动 SS 多路复用器上的相应输入。

    HD323220的问题在于它有自己的 CC 线路、似乎在内部处理多路复用。

    希望这对您有所帮助、但如果您需要进一步的澄清、请告知我们。

    谢谢。此致、

    Chris